This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:EVM430-F6779#39;s 的平均功耗是多少?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885420/msp430f6779a-what-is-the-evm430-f6779-s-average-power-consumption

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779

您好!
我需要 EVM430-F6779参考设计中 F6779A 的平均功耗(或其他三相测量)。 是否有任何测试数据/应用手册?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    在运行默认 EMDC 示例图像"EVM430-F6779_CT_3V_3C_50Hz"的~3V 电源电压下的平均功耗为~35mW。

    此致、

    James