This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-GANG:使用 MSP-GANG 时 IPE 变量不可读

Guru**** 2567575 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896851/ccs-msp-gang-ipe-variables-not-readable-when-using-msp-gang

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我在 CCS 中使用具有以下设置的 IPE 区域:

当我使用.txt 文件并在 MSP-GANG GUI 中指定以下设置并刷写 MSP430FR6047时、这些变量在器件本身中始终读作 FF。 如果我使用 CCS 进行刷写、则效果良好。  

我出了什么问题?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    如果读取的是0xFF、可能是密码设置不正确? 您是否检查了项目5中的程序。 MSP-GANG 用户指南第2.1.1节的说明(https://www.ti.com/lit/pdf/slau358)  

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Srinivas Lingam"]

    Thibult、您好!

    如果读取的是0xFF、可能是密码设置不正确? 您是否检查了项目5中的程序。 MSP-GANG 用户指南第2.1.1节的说明(https://www.ti.com/lit/pdf/slau358)  

    Srinivas

    [/报价]

    你好!

    好的、我没有在 CCS 中指定任何密码。 它是否与 JTAG 密码位置相同?  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    我现在调试的方法是在 LCD 上显示变量、如果我用 CCS 刷写变量并重新启动器件、则会显示正确的值。 如果我使用 MSP-GANG 进行闪存、它会显示0xFF (而不是3FFF)。 您为什么需要密码?  

    提前感谢