This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355的替代解决方案、可满足–40°C 至150°C 的存储温度范围

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSPDRIVERLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/884950/msp430fr2355-alternative-solutions-for-msp430fr2355-to-satisfy-storage-temperature-range-40-c-to-150-c

器件型号:MSP430FR2355

大家好、支持者、

是否有任何控制器可以重复使用 包含驱动程序软件的 MSP430FR2355软件? 备选控制器应满足 –40°C 至150°C 的存储温度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 MSP430FRxx 器件中 FRAM 存储器的性质、最大存储温度规格为125C。

    如果您正在寻找能够存储温度范围高于125C 的器件、则必须查看基于闪存的器件(MSP430Fxx 或 MSP430Gxx)产品系列。 这些器件可在高达150°C 的温度下存放。 请参阅数据表中的绝对最大额定值进行验证。

    如果 您的软件使用 MSPDriverLib、则您的应用代码应在我们的整个产品系列中具有相当高的可移植性。 如果您使用的是软件的寄存器级代码、则必须花费一些时间来确定需要修改哪些外设端口寄存器才能保持正常的功能。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您会非常感谢您的响应。 非常有帮助!