This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:定制编程器/调试器/仿真器解决方案?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/884642/msp430f2619s-ht-custom-programmer-debugger-emulator-solution

器件型号:MSP430F2619S-HT
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我看到有一个用于支持 Spy-by-Wire 的 MSP430器件的可定制硬件项目(eZ-FET 仿真 IP)。 我相信 、按照 SLAU320AH 中的表14、这个特定的器件型号只支持4线制 JTAG。 是否有一个与 eZ-FET 仿真 IP 相似的硬件项目可被定制以通过4线制 JTAG 对这个器件进行编程/调试/仿真?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 TI FET 都具有开放的软件/硬件。 所有这些器件的固件源代码均在此处...

    http://www.ti.com/tool/MSPDS

    我长时间没有查找此源、但我想可以从一个和插入到另一个(其中仅支持 SBW)、或者只需修改一些#define 即可更改接口。

    如果闪存器足够满足您的需求(无需断点调试)、则还有支持 SBW 和4线制 JTAG 的 slau320。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我熟悉 slau320、如果我找不到适用于4线 JTAG 的 FET 参考设计、我将考虑对其进行修改以用于生产编程。 理想情况下、我想在主机编程器/仿真器板上复制大多数 MSP-FET 功能、但我会获取所能获得的结果。 我找到了 MSP-FET 和 eZ-FET 的硬件原理图、但前者没有固件、后者只有二进制文件固件、我没有找到任何这些的源代码。

    由于我的项目日程安排、我甚至没有时间调整 slau320以与 USB 配合使用、因此我将会联系以了解我是否在寻找合适的位置、或者我所寻找的只是不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/tool/MSPDS

    下载第二个表项...

    MSPDS-开源 MSP 调试堆栈开源包(MSP 调试堆栈源代码以及 MSP-FET、MSP-FET430-UIF 和 eZ-FET 固件的源代码、在 Windows、Linux 和 OS X 上进行了测试

    (笑声) 在这里、您可以找到用于 MSP-FET 的固件源(用 C 表示、而不是二进制表示)、以及用于 PC 端的 MSP430 DLL 源、 MSP Flasher 也使用这些源代码、它们也是开源的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢! 我必须至少对该封装进行20次覆盖。