This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:LMX2595、MSP430F5529

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/897417/msp430f5529-lmx2595-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: LMX2595

大家好。 对于 LMX2595 EVM、我们可以通过 GUI 控制输出、在中、如果不需要 GUI、我是说、对于单个固定输出频率、我们需要在主模式下操作并将数据传输到从器件 LMX2595、从而对控制器进行编程。 现在、有人能告诉我、数据传输到从器件的控制引脚(MSP430F5529)到底是什么

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    您可以查看数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5529.pdf)的图4-1和表4-1、了解 SPI 模式下 eUSCI 的确切引脚。 对于 UCA1、P4.0、P4.1、P4.2、P4.3是分组的、对于 UCB1、P4.0-P4.3是分组的、对于 UCA0、P2.7、P3.2-P3.4是分组的。

    Srinivas