This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896517/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

6047可以测量24英寸的液位、或者我需要一个 Booster Pack -谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    它取决于换能器激励频率。 我们主要使用尺寸为 DN25 (直径为25mm)的小型住宅管道。 但如果传感器激励频率为1MHz、则应可以使用直径为24英寸的管道、具有更大片上 PGA 增益设置的 MSP430FR6047。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas --谢谢你的快速回答--也许我没有清楚地解释--我们想测量容器中的液位--然而你的解释似乎很清楚,它会起作用--谢谢 Mike T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您的解释正确。 您还应该能够将其用于液位测量。

    Srinivas