This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:GUI 的 RFID 读取功能、使用 TRF7970EVM 连接到 RF430FRL15xH

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152HEVM, TRF7970A, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896967/msp-exp430g2et-rfid-reading-capability-of-gui-using-trf7970evm-to-interface-to-rf430frl15xh

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HEVMTRF7970ARF430FRL152H

您好!

我已经设置了 MSP-EXP430G2ET、TRF7970A NFC Booster Pack 和 RF430FRL152HEVM 之间的连接。 我能够使用 TRF9770EVM 在 GUI 中运行演示模式以连接 RF430FRL15xH、但是我可以使用一些有关使用此 GUI 读取/写入 RFID 标签的指导。 这需要在射频编程选项卡中完成、还是标签应直接出现在 View sensor data (查看传感器数据)下? 如果我需要二进制文件才能读取标签、您是否有可上传到射频编程选项卡的二进制文件? 我现在拥有的标签来自此链接:  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexa、

    您使用的 GUI 专用于演示 RF430FRL152H 的功能。 即使您的标签符合 ISO15693标准、此 GUI 也不支持您要求的功能、例如通用块读取和块写入命令。

     您希望使用哪种功能? 它只是从 标签读取 UID、还是希望对 存储器块具有读取和写入访问权限?

    如需更多信息、另请参阅以下文档:"NFC/HF RFID 读/写器使用 TRF7970A"
    http://www.ti.com/lit/an/sloa227b/sloa227b.pdf

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helfried、

    感谢你的答复。 首先我想读取 UID、然后最终写入存储器块。 我已经查看了您发送的文档。 我安装了 TI NFC 工具 GUI。 此 GUI 是否能够显示 UID 编号? 此外、由于硬件选择不提供 MSP-EXP430G2ET 器件、我无法进行连接、而此器件必须与 Booster Pack 一起使用。 是否有办法将此 GUI 与我拥有的硬件结合使用?