This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:查找晶体建议

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/895696/msp430fr5739-looking-for-crystal-recommendations

器件型号:MSP430FR5739

如果您想使用晶体而不是振荡器、 是否有任何关于如何进行选择的建议或应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在寻找哪种类型的32kHz 或高频率晶振?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一份有关32kHz 振荡器和 MSP430的应用报告。 本文档重点介绍了如何设计和测试晶体振荡器设置、但根据该设置、您可以找到晶体的选择标准。 www.ti.com/.../slaa322d.pdf

    如上所述、本应用报告重点介绍32kHz 晶体、但这些标准基本上也适用于切割晶体的高频。

    从最高层的角度来看、晶体的有趣参数是什么?

    ESR -反映 MSP 中振荡器/驱动器需要补偿的晶体的损耗。 ESR 越低越好。 ESR 随晶振频率而降低、因此在进行比较时、您需要将晶振与相同频率进行比较。

    2.容性负载。 更低的容性负载、更低的功耗(也与 ESR 结合使用)。

    3、只要振荡器能够提供更高的功耗、另一方面相当于更高的稳健性与干扰。

    ESR 越低、启动时间越短、安全裕度越高(请参阅应用报告)

    5.分流电容。 较低的分流电容优于较高的分流电容、但也需要考虑与负载电容的关系。 分流电容值非常接近负载电容值可能意味着稳定性较弱。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们、您是否仍需要有关此主题的支持。 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter、 需要比 DCO 提供的时序精度更高、因此如果您有晶体、需要推荐晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    明白。 遗憾的是、您没有提供任何有关用例的信息、也没有提供振荡器设置所需的参数和性能。 此外、有关振荡器设置和应用本身的稳健性的问题也没有得到解决。 电流消耗会怎样?

    它就像问"您能推荐一款微控制器吗?" 而不提供任何其他信息。。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peter、应用程序正在以比 DCO 能够达到的精度更高的精度驱动 MSP430的振荡器电路、这是我所知道的。  数据表显示了 DCO 精度 ase2e.ti.com/.../Doc3.docx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    任何晶体都比任何 RC 振荡器更加精确、集成 DCO 也是如此。 很抱歉、但根据您的信息、我无法提出任何有意义的建议。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的