This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5438:FFT 计算

Guru**** 2588085 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/895216/ccs-msp-exp430f5438-fft-calculation

器件型号:MSP-EXP430F5438

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队  

我正在使用 MSP-EXP430F5438和 MSP430F5438A、我想执行 FFT 计算。

我使用正弦信号 (频率:1545HZ;相位:0;振幅:100mV)、

   1)。  该 正弦信号应添加到 MSP-EXP430F5438的哪个端口?

   2)。 如何查看 FFT 的运行结果?

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    您可以在实验板用户指南中找到所有信息。  该代码可在用户体验代码包中找到

    请在此处找到该代码的链接

    在原始代码中、板载麦克风和运算放大器属于为 FFT 演示提供音频信号的信号链。 信号连接到 P6.5、即 A5 ADC 输入。 如果您希望应用自己的信号并尽可能使用演示代码、则必须更改所选的 ADC 输入。 P6.7/P7.4-7.7将在引脚接头 P5、6、7上提供。

    您可以在上面的 UG 中找到运行演示的说明并选择 FFT 演示。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    假设您的问题已得到充分回答、我将关闭此主题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    很抱歉耽误你的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    没问题。 不用客气。 只需对 E2E 系统做一个小评论。 如果您要单击"已解决我的问题"并发布最终回复、请先发布回复、然后单击"已解决"。 按相反的顺序执行该操作将重新打开该线程。

    我现在将从我这边闭上这个线程。

    此致

    Peter