This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-SHARP128:BoostXL-Sharp128

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128, MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5969, BOOSTXL-AUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896103/boostxl-sharp128-boostxl-sharp128

器件型号:BOOSTXL-SHARP128
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994MSP-EXP430G2MSP430WAREMSP-EXP430FR5969BOOSTXL-AUDIO

基本问题:  是否有适用于 BoostXL-Sharp128的演示/ LaunchPad?   我不熟悉微处理器。  我 已开始使用 CCS。   

我对使用 BoostXL-Sharp128感兴趣。 我想我会在使用 MSP430FR5994 Launchpad 的数据记录应用中尝试它。 它们是否兼容? 128会阻止5594上的开关吗?

最初的 Sharp96是具有电容滑块的 BoosterPack 的一部分。 它与5969配对。  秒表演示。Sharp128 Booster 似乎没有电容滑块。 那么、使用它们的任何演示都不能正常工作?


我非常喜欢使用 launchpad 板制作超低功耗的无摆钟驱动器。  为此、我需要多个计时器、并使用一对磁体和一个磁线圈作为驱动器。 (照片 LED 将在低占空比时发出脉冲,并且仅当钟摆即将穿过光 ogate 时才可打开。)

相关项目是使用具有数据记录功能的实时时钟来查看时钟的准确性。  我会使用 Sharp128来显示数据或结果。

我的计划是  从 MSP-exp430g2开始使用 https://training.ti.com/getting-started-msp430g2553-launchpad-part-1?context=1135312-24526上的培训视频

我是否应该订购 MSP430FR5994 Launchpad 套件和 BoostXL-Sharp128、以便一起用作数据记录器?  我希望低功耗和单色效果良好。  

感谢您参加本论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关您的基本问题、请参阅:  

    2.关于数据记录应用程序,我不确定您将使用哪个端口。 但请查看图片。 您可以通过更改所用的电阻器来选择需要使用的 CS。 我认为您需要自行检查。

    3.对于演示、您可以参考 以下 C:\ti\MSP430Ware_3_80_09_03\examples\boards\MSP-EXP430FR5969\MSP-EXP430FR5969_Software_Examples\Firmware\Source\BOOSTXL-SHARP128_GrlibExample_FR5969。 您需要一些时间将其从 FR5969移至 FR5994。

    4.是的,你可以。 FR5994功能强大、流耗比 G2xx 器件更低。 但 FR5994上的代码与 G2XX 略有不同。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    我已经订购了 BoostXL-Sharp128和 BoostXL-Audio 以及 MSP-EXP430RF5994。  他们将在几天内来到这里。 我已经有 MSP-EXP430G2553。   

    我已经开始浏览这些视频、我也开始查看"如何从 Sharp128开始"答案。  我不知道 MSP432 SDK。   感谢您的链接。   

    我正在缓慢地完成这项工作、可能需要一段时间、但当我继续工作时、我会更新。  

    非常感谢。  -Sandy