This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5171:一般问题

Guru**** 2926430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896107/msp430f5171-general-question

器件型号:MSP430F5171

大家好、我在这里问、因为我想有些开发人员可能会给我一些建议。

我已经使用 MSP430系列完成了很多应用、所有这些都是成功和可靠的。

通常、我必须将设备连接到 PC、并且必须为用户设计一个 Grafical 接口。

到目前为止、我 使用的是 Visual Basic 6、但现在我已经转到了 Visual Studio、VB6已经过时了。

问题是 Visual Studio 对于即将到来的信号的实时处理速度似乎很慢

外部器件的数据。 都在 VB6上运行良好。

有人对使用 具有图形功能的高效语言有一些建议?

此致、Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MATLAB。 尽管我在 Visual Studio 中没有发现 C#在我的数据采集系统中运行缓慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 MATLAB 过于专注于处理。

    我需要一种更通用的语言、使 PC 成为显示参数并运行通用外部设备、操作文件等的接口...

    我发现、将 PC 连接到外部器件(USB)、VB6的工作方式非常完美、Visual Sudio 非常慢。

    在迁移到 Visual Studio 的许多应用程序后、发现这一点令人失望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enzo、

    您是否了解过 Python 随附的 GUI? TkInterTM 之类的东西?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    我已经谷歌了、它似乎是 Python 的一部分。

    我只知道 Python 的名字。

    我有很多程序从优秀的 VB6迁移到了 Visual Studio、这需要很多时间。

    现在、我恐怕要重复执行 toword Python 的操作、我应该首先进行很好的评估。

    Enzo