This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67751A:最大存储时间

Guru**** 2768245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896889/msp430f67751a-maximum-storage-time

器件型号:MSP430F67751A

您好!

我们公司使用 MSP430F 系列中的特定数量的微控制器。 由于 vid-19、仓库中的存储时间将显著增加。 在不影响其特性的情况下、为了在无问题焊接、最大存储时间是多少?

Thaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    在以下文档(http://www.ti.com/lit/an/slaa334b/slaa334b.pdf 第 4页)中、您可以看到数据保留时间。 这大约是100年。 这不是存储时间、但如果他们对此有信心、我认为您可以放心地说、这些芯片至少可以保留几年。  
    我公司的一些商店已经有几年了,它们的工作很好。 至少我没有发现任何问题。  

    我们还在我们的应用中将它们用于更长的持续时间(从2年开始、某些应用仍需要在几十年内运行、至少是我们预期的那样)。  

    因此、如果只存储几个月、我认为您不需要担心。  

    此致、  
    Yannick Daelemans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    感谢您的回复,同时我找到了本应用手册 AN-2029 (处理和处理建议)。 我认为,对那些问自己同样问题的人来说,这可能是令人感兴趣的。

    谢谢你。  弗兰克。