This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:每个引脚的 ESD 额定值是多少?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/895476/msp430f5342-what-is-the-esd-rating-for-every-pin

器件型号:MSP430F5342

对于该微控制器、我们是否有关于每个引脚的 ESD 额定值的任何数据? 我在数据表的 ESD 额定值部分看到"列为±1000V 的引脚实际上可能具有更高的性能。"、但理想情况下、我想知道哪些引脚为1kV、哪些是250V、它们达到的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、  

    HBM±1kV 和 CDM±250V 是 MSP430器件的最低通过标准。 它符合 JEDEC 标准、可在 标准 ESD 控制流程下安全生产。 ESD 测试鉴定过程是为了应用特定的 ESD 电平来测试每个引脚。 但是、如果任何引脚在特定 ESD 电平下发生故障、则测试将停止、并且测试将被视为在 ESD 电平下发生故障。 传递的 ESD 电平适用于 MCU SoC、而不适用于每个引脚、因为如果一个引脚发生故障、另一个引脚通过、MCU 正常工作是没有意义的。  

    实际上、每个引脚通过的 ESD 电平都高于 HBM ±1kV 和 CDM ±250V。 我们有内部鉴定报告来记录器件的停止 ESD 电平。 但此报告仅适用于 NDA 客户。 如果您想获得报告、请联系相应的 MSP430应用团队以获得帮助。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、  

    如果我的信息有助于解决您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮。  

    谢谢、  

    Lixin