This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:基于驱动程序库的示例代码

Guru**** 2514445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896787/msp430fr2155-example-codes-based-on-driver-library

器件型号:MSP430FR2155

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

在 CCS Explorer 中、我们找到了寄存器级和汇编代码的示例代码、但除了文档外、似乎没有基于驱动程序库的示例代码。

我们是否有基于驱动程序库的示例代码?

目的是让客户快速开始使用通信外设、而无需过多地查看寄存器详细信息。

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    如果您在以下位置访问 TIREX:

    Software->MSP430Ware->Library>-DrverLibrary->MSP430FR2xx_4xx->ExampleProjects"

    您可以找到驱动程序库示例。

    我希望这能回答你的问题。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostas:

    我明白为什么我们感到困惑。

    如果我们从中找到它

    Software->MSP430Ware->Devices->MSP430FR2xx_4xx->MSP430FR2155->外设示例->驱动程序库

    然后、似乎没有指向您上面显示的示例代码的链接。

    是否可以添加链接以将两者连接起来?

    无论如何、我们会根据您上面显示的路径找到它。

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    很高兴听到它的帮助。

    感谢您提供的信息、我将把这些信息转发给负责的团队。

    此致

    Kostas