This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:如何使用 MSP430F5529构建通用游戏 epad

Guru**** 2506115 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896195/ccs-msp430f5529-how-to-build-a-generic-gamepad-using-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSPWAREMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试构建可在 PC 上使用的自定义游戏 epad。

原因是它是4/2020、这个想法听起来很酷。

过去一周、我一直在互联网上进行挖掘、我已经了解了很多关于这是如何以及不可能实现的事情。

我已经了解到、我需要一个支持 HID 接口的器件才能使其正常工作。

现在、我已经了解了 Arduino 和蓝牙模块、但要使用它们、您需要某些我没有的板。

因此、我深入了解了 TI、发现有一个称为"MSP 描述符工具"的工具可以让一些 MSP 控制器具有 HID 支持。

我碰巧有一个受支持的控制器"MSP430F5529"。

因此、我了解了如何做到这一点、除了 TI 网站"http://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK"之外、我还没有找到太多东西。

我想知道其他人是否曾尝试过这种方法、并能让我更深入地了解如何做到这一点。

我有硬件、我计划在完成所有其他工作后立即设计和3D 打印案例。

唯一让我感到不满意的是尝试弄清楚软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个 GUI、可帮助您开发代码。 它将自动生成代码。

    如果已经安装 MSPWare、您也可以在以下链接中找到 C 示例代码:C:\ti\MSP430Ware_3_80_09_03\usblib430\MSP430_USB_Software\MSP430_USB_API\examples。

    伊斯天