大家好、TI 人、
我想使用 MSP430G2553生成具有32位分辨率的 PWM (硬件甲氧体)、 您有什么好主意吗? 谢谢。 )
B.R.
SeaFease
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 人、
我想使用 MSP430G2553生成具有32位分辨率的 PWM (硬件甲氧体)、 您有什么好主意吗? 谢谢。 )
B.R.
SeaFease
[报价用户="奕 迅周]您能告诉我您的申请吗? 也许您可以使用软件来生成32位 PWM。[/quot]
您好奕迅,
我尝试驱动 Moto ESC、由于脉宽、速度非常灵敏、因此我需要使用高分辨率 PWM。
我看到了应用手册 slaa726、它为我提供了一些有用的线索。 不过、它只有助于组合32位计时器。 此外、我还担心 ISR
将对分辨率产生副作用、如果我选择了 SW 路。 谢谢。
[引用用户="Keith Barkley"]
我不确定是否可以使用任何 MSP430来实现它。
[/报价]
我看到一些 MSP430具有 TimerD (例如 F5132)、它看起来就像在我的应用上工作一样。 但是,那些具有 TimerD 的 MSP430要比 G2xx 贵得多。 此外、我使用 MSP430F51x2的应用程序似乎有点浪费。
[引用用户="Keith Barkley"]在1kHz 的重复率下,一个"位"是2.3 e-13秒,或小于1飞秒![/quot]
哈哈:) 事实上,我只需要一个比16位更好的分辨率。