This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:EPI GP 模式时序

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14L040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/895968/msp432e401y-epi-gp-mode-timing

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:ADC14L040

EPI 设为 GP 模式。
我想在不使用地址的情况下读取16位数据。

EPI 时钟设为60MHz、下图显示了 RD 引脚(EPI0S29)的波形。

如第一幅图所示、以大约33ns 的间隔生成8个输出、后跟一个50ns 的间隔、如第二幅图所示。

为什么有17ns 的间隙?

为了使用 TI ADC14L040、需要定期输出。
我需要检查哪个部件?

下面是将 EPI_SDRAM_dmareq 示例修改为 GP 模式的部分源代码。

(笑声)

MAP_EPIDividerSet (EPI0_BASE、1);// 60MHz EPI 时钟、30MHz RD 引脚
MAP_EPImodeSet (EPI0_BASE、EPI_MODE_General);

MAP_EPIConfigGPModeSet (EPI0_BASE、
EPI_GPMODE_CLKPIN |
EP_GPMODE_CLKGATE |
EPI_GPMODE_ASIZE_NONE |
EPI_GPMODE_DSIZE_16、
0、0);

MAP_EPIAddressMapSet (EPI0_BASE、
EPI_ADDR_PER_SIZE 64KB |
EPI_ADDR_PER_BASE_A);

while (EPI0->STAT 和 EPI_STAT_INITSEQ)
{}

MAP_EPIFOConfig (EPI0_BASE、EPI_FIFO_CONFIG_RX_1_8);// EPI_FIFO_CONFIG_RX_1_2);
MAP_EPINONBlockingReadConfigure (EPI0_BASE、0、EPI_NbCONFIG_SIZE、0xA0000000);
MAP_EPIIntEnable (EPI0_BASE、EPI_INT_DMA_RX_DONE);
MAP_IntEnable (INT_EPI0);

MAP_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UDMA);
while (!(SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_UDMA)))
{}

map_uDMAEnable();
map_uDMAControlBaseSet (pui8ControlTable);
MAP_uDMAChannelAssign (UDMA_CH20_EPI0RX);

MAP_uDMAChannelAttributeDisable (UDMA_CH20_EPI0RX、
UDMA_ATTR_ALTSELECT | UDMA_ATTR_USEBURST |
UDMA_ATTR_HIGH_PRIOR|
UDMA_ATTR_REQMASK);

MAP_uDMAChannelControlSet (UDMA_CH20_EPI0RX | UDMA_PRI_SELECT、
UDMA_SIZE_16 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_16 |
UDMA_ARB_1024);// UDMA_ARB_1);

MAP_uDMAChannelTransferSet (UDMA_CH20_EPI0RX | UDMA_PRI_SELECT、
UDMA_MODE_PINGONG、
(void *)&EPI0->READFIFO0、(void *)&internalReadBuf、
sizeof (internalReadBuf)/2);

MAP_uDMAChannelEnable (UDMA_CH20_EPI0RX);

MAP_EPINONBlockingReadStart (EPI0_BASE、0、128);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将向 MSP432E 专家咨询您的问题。  

    谢谢、  

    Lixin