This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355的系统外编程

Guru**** 2516850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/895273/msp430fr2355-off-system-programming-for-msp430fr2355

器件型号:MSP430FR2355

大家好、

有两个问题需要您的帮助:

对于 MPS430FR2355 、它是否支持在引导加载固件时不擦除 FRAM?

2.如何在大规模生产阶段对 MSP430FR2355进行系统外编程?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    在完全不需要像闪存那样进行编程之前、可以直接覆盖一个擦除周期的 FRAM。

    可通过 JTAG 接口或 BSL 接口完成生产编程。 相应的信息可在相应的用户指南中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    客户在编程时不擦除 FRAM。 因为 FRAM 用于存储一些默认 数据。 我的理解是 MSP430FR2355可以做到这一点、对吧?

    您可以帮助分享生产编程的用户指南吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    正确的 FRAM 在编程前无需擦除、以下是一些有用的 FRAM 文档:

    这是与 JTAG 一起使用的 MSP430编程文档的链接

    对于 BSL、我建议使用以下文档: