This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:与传感器匹配的布线长度

Guru**** 2548230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/893983/msp430fr6047-trace-length-matching-to-transducers

器件型号:MSP430FR6047

我注意 到 EVM430-FR6047布局 具有与 CH0/CH1 I/O 长度匹配的对称布线 此匹配有多重要? 如果内部层可用、使用带状线是否有益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrett、

    必须使布线长度相同、否则飞行时间测量可能会受到影响。  通常情况下、最简单的布局路径是使布线对称、但如果无法实现、建议在较短的布线上增加额外的布线长度、以精确匹配布线长度。  不需要带状线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    对于 PCB 布局、CH0压电式需要放置在内部侧(下游)、而 CH1压电式需要放置在街道侧(上游)。

    我相信当前评估板固件的街道侧为 CH0、房屋侧为 CH1。

    水方向是否是强制性的?

    如果不是、混响方向如何影响固件更改?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    如果水流反向流动、则会导致 atof、dToF 和流速为负值。  如果以不同的方式连接传感器、则可以在 USS_userConfig.h 中更改序列选择   

    #define USS_SEQUEST_SELECTION USS_CAPTURE_SEQUENCE 选择_CH0_CH1