This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:其他支持 FreeRTOS 的 MCU

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/895304/msp432e401y-other-mcus-with-freertos-support

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y

您好!

我们有一位客户正在寻找支持 FreeRTOS 的 MCU。 目标价格为5美元@ 1ku。  

我们最初建议 使用 MSP432E401Y& MSP432E411Y、因为 MSP432支持 FreeRTOS。 但是、MCU432s 最多只具有256KB RAM。 客户要求至少512KB RAM。  

Hercules 产品线似乎有满足要求的可用器件、但是这些成本比目标高6倍。

请您提出建议。 我们还可以了解其他任何支持 FreeRTOS 的 MCU 产品线吗?

我还在笔记中留下了有关客户要求的更多详细信息。

非常感谢。