This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MSP-EXP430G2ET + BOOST-DRV8711

Guru**** 2924650 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-DRV8711, MSP-EXP430G2ET, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894497/msp-exp430g2et-msp-exp430g2et-boost-drv8711

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2BOOST-DRV8711DRV8711

您好!

我的客户希望使用 MSP-EXP430G2ET 和 BOOST-DRV8711进行评估。 我们能否将 BOOST-DRV8711与 G2ET 一起使用、而不是 MSP-EXP430G2?

(G2ET 的 P1.3发生了变化、我担心其影响。)

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    我检查了 MSP-EXP430G2ET 和 MSP-EXP430G2的电路原理图。 我在 P1.3上唯一可以看到的差异是、根据原理图、未放置100nF 电容器 C24。

    如果这对于 BOOST-DRV8711而言应该是一个问题、则应该很容易解决。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G2ET Launchpad 原理图[参考 UG (SLAU772)第6条]显示了 P1.3上的外部上拉(R6)。 G2 Launchpad (至少一些修订版)没有该版本;例如、我的修订版1.5没有。

    根据 BOOST-DRV8711 UG (SLVU967A)图3、G2 (ET) P1.3引脚(J1.5)未连接到 Booster Pack 上、因此这可能没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我担心评估 DRV8711。

    G2ET 和 BOOST-DRV8711的组合是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 BOOST-DRV8711、因此我无法肯定地说。 我看不到为什么它不起作用的原因。

    P1.3似乎不是问题、因为它未连接到 Booster Pack [图3]。 P2.1/3/5连接到 Booster Pack [再次图3]、并连接到 Launchpad 上的 RGB LED;通过移除 J8上的跳线、可以从 LED 上断开这些引脚。 Booster Pack 接头引脚似乎与 G2上的引脚相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我同意!