工具/软件:Code Composer Studio
下午好…
我将两个2355EVM 连接到笔记本电脑上的两个 USB 端口。 有人能告诉我如何设置 CCXML 文件、以便我可以选择并选择在给定时间刷写/调试哪个文件、而不必从 USB 拔出它们?
谢谢
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
下午好…
我将两个2355EVM 连接到笔记本电脑上的两个 USB 端口。 有人能告诉我如何设置 CCXML 文件、以便我可以选择并选择在给定时间刷写/调试哪个文件、而不必从 USB 拔出它们?
谢谢
Steve
您好、Steve、
这些信息可能对您有所帮助。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/839991?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Two%25252525252525252520MSP430
此致
Johnson
我的意思是,我有两个开发板连接到两个 USB 输入...我在一个 CCS 项目中创建了两个 ccxml 文件。 然后、我通过右键单击并分配活动来选择性地激活其中一个 CCXML 文件。 然后我在 EVM 上下载和调试应用程序...它似乎可以正常工作,但您必须确保在 Windows 休眠时禁用 USB 节电模式或切断端口,然后您必须从物理上拔下 EVM 并重新插上以使窗口识别...有时我有 一个板运行应用程序/调试器时出现问题...似乎在板上启动16MHz 时钟并运行时出现问题...这发生在第二个(非默认) USB 上
Steve