This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:如何调整 CCXML 文件

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894011/ccs-msp430fr2355-how-to-adjust-ccxml-file

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

下午好…

我将两个2355EVM 连接到笔记本电脑上的两个 USB 端口。  有人能告诉我如何设置 CCXML 文件、以便我可以选择并选择在给定时间刷写/调试哪个文件、而不必从 USB 拔出它们?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这些信息可能对您有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/839991?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Two%25252525252525252520MSP430

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢约翰逊

    无论好坏,我都创建了一个带有不同标签的第二个 ccxml 文件,并将其分配给了 USB2 ...然后我右键单击要处理的板,并将其设置为活动目标...所有文件似乎都在两个板上工作加载代码...

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是否意味着您可以通过创建两个 CCXML 文件并分配不同的 USB 端口来选择性地下载硬件电路板?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是,我有两个开发板连接到两个 USB 输入...我在一个 CCS 项目中创建了两个 ccxml 文件。  然后、我通过右键单击并分配活动来选择性地激活其中一个 CCXML 文件。  然后我在 EVM 上下载和调试应用程序...它似乎可以正常工作,但您必须确保在 Windows 休眠时禁用 USB 节电模式或切断端口,然后您必须从物理上拔下 EVM 并重新插上以使窗口识别...有时我有 一个板运行应用程序/调试器时出现问题...似乎在板上启动16MHz 时钟并运行时出现问题...这发生在第二个(非默认) USB 上

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    那么、您是否需要一些支持?

    此致

    Johnson