This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:MSP430F449使用相同的外部电路时、ADC 采样值高于 MSP430F448

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449, MSP430F448

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/895003/msp430f449-msp430f449-adc-sampling-value-is-higher-than-msp430f448-using-same-external-circuit

器件型号:MSP430F449
主题中讨论的其他器件: MSP430F448

降级器、

在我的水表应用中、我在 MSP430F448和 MSP430F449中找到相同的电路、但 MSP430F449 ADC 采样值将高于 MSP430F448。

MSP430F449与电压0.03v 等效、它将高于44#。

ADC 寄存器设置如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否确认了器件之间的这种差异是否在数据表第54页的12位 ADC 线性参数表中给出的 ADC 偏移范围内? 要实现相同的值、您需要考虑该偏移误差。 您可以在以下视频培训系列中了解有关此功能的更多信息。

    3.2了解和校准 ADC 系统的偏移和增益

    此致、

    James