This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR DAC

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP430FR2355, MSP430FR2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894721/msp430fr2311-msp430fr-dac

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355MSP430FR2353

您好!

我不熟悉 MSP430FR。

在 MSP430FR2311上、我可以将 DAC 信号路由出去吗?

说 DAC 可以从智能模拟组合 SAC 模块路由出去、但能通过 eCOMP 模块路由是正确的吗?

我需要较小的物理尺寸。

MSP430FR2355能做到吗?

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在将 DAC 信号与 SAC 和 MSP430FR2311在外部使用方面、我可以做以下陈述。 与包含4个全功能 SAC 块的 MSP430FR2353相比、FR2311的所谓 SAC 功能完全不同。

    请在此处查看可用模块和互连的图片。

    如您所见、只有 eComp DAC 可用。 这可以将信号馈入 eComp、而 eComp 输出则可以连接到输出、但不能在器件引脚上使用 eComp DAC 信号。

    如果您想在器件引脚上利用 DAC 信号、MSP430FR235x 子产品系列将是正确的选择。 请参见下图。

    您可以在单位增益缓冲模式下使用其中一个运算放大器将 DAC 信号切换到器件引脚。

    此致

    Peter