This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:是否可以将 UART 引脚用作 LIN?

Guru**** 2539900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894647/msp430fr2676-possibility-to-use-uart-pins-as-lin

器件型号:MSP430FR2676

是否可以将器件的 UART 引脚用作 LIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、您需要一个支持自动波特率检测的 UART 来支持 LIN。 至少这是我从以下2个链接中读取的内容:

    另请参阅 FR2676用户指南第22.3.4章。 如需更多信息、还提到了 LIN。
    因此、简单的答案是肯定的、LIN 可以通过 FR2676实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dietmar。

    我在序言中读出。 您提供(幻灯片30):

    • LIN 器件驱动程序在软件中实现  
    • 需要外部 LIN 总线线路驱动器

    这意味着仍需要 LIN 驱动器 IC、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART、

    请查看 LIN 规格:

    在第6.5.4ELECTRICAL DC 参数中、您可以看到该电压规格。 LIN 的电压规格与最大3.6V 不匹配、因此需要外部 LIN 总线驱动器。

    此处还提供了一些示例、一些器件的数据表中提供了一些实施建议: