This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:32K NVM 和2K RAM 产品?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894888/msp430g2553-32k-nvm-and-2k-ram-product

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP430G2955

大家好、

我们正在寻找 MSP430G2553、但其 NVM 和 RAM 还不够。

您能否提供 MSP430G2系列或集成了32K NVM 和2K RAM 的器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    请查看 MSP430G2955。