This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 USB2ANY 接口适配器实现 Python3脚本自动化

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMX2592, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894028/python3-script-automation-with-usb2any-interface-adaptor

主题中讨论的其他器件:LMK03318LMX2592USB2ANY

固件 gurus、您好!

我可能需要为 TI 器件开发一些专门的 R/W 序列、并尝试在我们的原型上进行地址读取/写入(概念验证)。 例如、我考虑使用两个 TI 器件 LMK03318 (I2C 模式)和 LMX2592 (SPI)。 之前、我使用了 Aardvark I2C/SPI 主机适配器或 Raspberry Pi。 我更愿意将 TI 原生 USB2ANY 与 MSP430F5529IPNR 搭配使用、用于我即将推出的项目。 我知道我可以使用 TICS 专业版、但通过 GUI 实现自动化非常棘手。

是否可以在 Windows 10下编写 Python3脚本,以便使用 USB2ANY 接口适配器将地址数据对读取和写入这些 I2C 或 SPI 设备 ?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weichao、

    可以使用32位 Python3启动 ActiveX TICS Pro 并使用它进行通信。  有关 API 的更多信息、请访问:

    73、
    Timothy