This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG438:关于 DAC 校准

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894808/msp430fg438-about-the-dac-calibration

器件型号:MSP430FG438

您好!  

我的客户有以下问题、请帮助提供意见。

执行 DAC 校准后,为什么每次校准后参数都不相同?

2.关于数据表第32页中的 a、b 值,a、b 的含义是什么 ?  它们是否会存储在闪存中?

3.是否可以 在不进行校准的情况下修正 a、b 值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    关于您的问题:

    1.当您是指 DAC 校准时,请参考用户指南"31.2.5 DAC12输出放大器偏移校准"一章中介绍的已实现偏移校准。 因此、它会因周期而异。

    2.我认为 a 和 b 表示表下方所示线性曲线的参数。 a 表示 y 轴的偏移、但最终是偏移误差、而 b 乘以 x、表示 DAC 转换曲线的上升速率、因此表示增益误差。 最后是一条简单的线性曲线。

    3.在 DAC 测量之前,可以按照用户指南中的说明自动完成偏移校准。 增益误差必须由客户校准、或作为最坏情况从数据表中获取、FSR 为3.5%。

    关于校准差异、请注意用户指南中最后一个标记的句子。 如果校准周期之间的器件配置不同、例如 CPU 在一个周期内运行、而在另一个周期内关闭、则会解释差异。 重点是器件负载会对电源电压产生影响、这再次影响模拟性能。


    DAC12能够校准输出的偏移电压
    放大器。 设置 DAC12CALON 位来启动偏移校准。 。
    在使用 DAC12之前、校准应该完成。 进行校准
    完成后、DAC12CALON 位被自动复位。 DAC12AMPx 位
    应在校准前进行配置。 为了获得最佳校准结果、端口和
    在校准期间、CPU 活动应该被最小化。