您好!
与意外复位相关的问题。 LPM2也发生了意外复位。
当时、当 SYSRSTIV 被读取时、SYSRSTIV = 0x000E。
此标志表示电压已经下降、但无论电压被检查多少次、都没有发生压降。
我们将在将来调查原因、但首先要防止电压降因子复位。 PMMCTL0寄存器的位7中有一个名为 PMMLPRST 的位。 之前(slau367b)似乎可以将其设置为1以避免复位、但在当前用户指南(slau367o)中、bit7被保留且说明被保留。 必须写入0。 客户真的希望避免重置、但无法使用它? 如果客户可以承担风险、是否有权变措施?
此致、
DDDOOR