This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:PMMCTL0寄存器位7中的 PMMLPRST

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/893746/msp430fr5869-pmmlprst-in-bit7-of-the-pmmctl0-register

器件型号:MSP430FR5869

您好!

与意外复位相关的问题。 LPM2也发生了意外复位。
当时、当 SYSRSTIV 被读取时、SYSRSTIV = 0x000E。
此标志表示电压已经下降、但无论电压被检查多少次、都没有发生压降。
我们将在将来调查原因、但首先要防止电压降因子复位。 PMMCTL0寄存器的位7中有一个名为 PMMLPRST 的位。 之前(slau367b)似乎可以将其设置为1以避免复位、但在当前用户指南(slau367o)中、bit7被保留且说明被保留。 必须写入0。 客户真的希望避免重置、但无法使用它? 如果客户可以承担风险、是否有权变措施?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYSRSTIV = 0x0E 表示一个 SVSHIFG。 能否同时检查 SVSHIFG 是否被置位?

    MSP430FR5869  没有 PMMLPRST 位。 和禁用 SVS 高电平复位将导致 MCU 处于低 DVCC 风险状态。

    如果很难捕捉 DVCC 压降、您可以移除电路板的高电流吸收器件并再次测试。

    这可以确保压降是否是由高电流造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winter Yu、

    您说过禁用 SVS 高电平侧复位。 这是否意味着 bit6 SVSHE?
    这似乎是在低功耗模式下启用/禁用的、
    客户想要在激活模式下禁用高侧 SVS (SVSH)。
    此外,所附的 slau367b 中也存在反洗钱机制,但为什么没有这样做?

    我要求客户确认以下事项:
    1、SVSHIFG
    2、是否可以消除高电流吸收器件

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winter Yu、

    请您就此问题给我一个答案吗?

    此外、SVSHIFG 也同时被置位。

    没有高电流吸收器件。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDoor、

    除了 一项正式的持续活动外、看起来我们这里还有第二个线程开放。
    我们可以离线讨论终端客户和终端应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar Walther、您好!

    我向你申请了一个朋友。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我们离线讨论一下。