This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:最大 GPIO 输出电流是多少?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894696/msp430fr5969-sp-what-is-the-maximum-gpio-output-current

器件型号:MSP430FR5969-SP

您好!  

GPIO 引脚的最大输出电流是多少?  

我的应用是让 MSP430以65%的固定占空比向升压的栅极输出3.3V 的 PWM。 目前我需要10.4mA、但如果需要、可以减小或增大该值。  

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出看起来像电阻器。 您拉的电流越大、压降就越大。 数据表显示了6mA 时的0.6V 压降、因此您可以在所需电流下期望大约1V 电压。 2.3V 是否足够? 对于除简单负载之外的任何其他负载、可能需要进行 SPICE 仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    David 对更高输出电流的较高压降完全正确。 对于所有 I/O 组合、您不希望超过100mA。 10.4mA 的情况下的电流不会太大、但正如 David 提到的、电压输出电平不会等于 VCC。 也许您可以将外部上拉电阻器与 VCC 之间的输出以及外部 FET 与 GND 之间的连接、以控制升压的栅极并进一步降低电流。

    此致、

    James