This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:MSP430FR6007与 MSP430FR6047

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894536/msp430fr6007-msp430fr6007-vs-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6007
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

您好!

除了计量接口、MSP430FR6007和 MSP430FR6047之间还有什么区别?!

谢谢

此致

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、
    正确的主要目的是更改超声波测量接口、从而提供具有略微宽松参数的以价格为中心的 FR6047版本。
    应对各种流量测定应用至关重要:

    主要区别:
    - FR6007上无 MTIF
    –差分飞行时间(dTOF)精度小于100ps、FR6047上的精度小于25ps
    –20ps 的高精度时间测量分辨率与 FR6047上小于5ps 的分辨率
    –能够检测低流速(每小时4至6升)、而 FR6047的流速低于每小时1升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!