This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2433:BSL 下载到目标板、获取"连接超时错误、检查连接"

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/893608/compiler-msp430fr2433-bsl-download-to-target-board-get-connection-time-out-error-check-the-connection

器件型号:MSP430FR2433

工具/软件:TI C/C++编译器

降级器、

  我们使用仿真器将固件下载到 MSP430FR2433参考板。 获取"接收超时、确保连接已更正"。

  下面列出了到 MSP430FR2433参考板的连接

  1:BSL 发送连接到 P1.4

  2:BSL 接收连接到 P1.5

  3:BSL TCK  被连接至 SBWTCK

  4:BSL RST 连接到 SBWTDIO/NMI/RST

  5:VCC/Gound 连接正常

  问题的根本原因是什么?

非常感谢、致以诚挚的问候

关系王  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认(使用示波器或逻辑探头)是否遵循 《MSP430 FRAM BSL 指南》第3.3.2节所示的 P1.4和 P1.5上的硬件 BSL 调用时序

    此外、请查看此列表中需要检查的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。