This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:有关闪存大小的问题

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1162121/msp430i2040-issue-about-flash-memory-size

器件型号:MSP430I2040

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

手册中写入的 MSP430I2040的闪存为16KB、存储地址为0xFFFF-0xc000。

但是、手头的 MSP430I2040可以从0x8000执行代码、MSP430I2040实际上是32KB 闪存(0xFFFF-0x8000)吗?

我不知道是否可以可靠地使用额外的闪存地址?

请帮您检查此问题吗?谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MSP430I2040、闪存存储器为0xFFFF 至0xC000。 使用超出此范围的地址是不可靠的。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金

    感谢您的帮助!

    您能告诉我、如果使用这些缺陷、会有哪些?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件可能没有响应或挂起、并可能导致其他不可预测的问题。  

    此致、

    现金 Hao