This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:用于对 MSP430G2553器件进行编程的 MSP-FET 仿真调试器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1162537/msp-fet-msp-fet-emulation-debugger-to-program-msp430g2553-devices

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

我有一个 MSP-FET 仿真调试器来对 MSP430G2553器件进行编程。 突然它停止工作、现在我的设备未被检测到。

模式 LED 不亮、我收到以下错误。

连接到目标时出错:
未知设备
需要帮助来解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它报告未知器件、则意味着计算机识别 MSP-FET、但找不到 MSP430。

    我假设您的 MSP430已损坏。