This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430FR4133器件中是否实际存在 XT1FAULTOFF 位?

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1162436/msp430fr4133-is-xt1faultoff-bit-actually-present-in-msp430fr4133-device

器件型号:MSP430FR4133

从 MSP430FR4133数据表中:

但是、当我设置此位并禁用外部 XTAL 时、我会看到功耗增加了~20uA、这表明芯 片实际上是故障转移到 REFO 时钟。

 如数据表所示、MSP430FR4133器件中是否实际存在 XT1FAULTOFF 位?

如果没有、您能否建议在没有 外部 XTAL 可用的系统中的 LPM3中避免 REFO 时钟运行的方法?  

由于无法在该器件上将 ACLOCK 设置为 VLO、我希望将 ACLOCK 设置为 XTAL、然后将 XTALBYPASS 设置为 ON、这样就没有运行 XTAL 时钟来保存20uA 的 REFO 时钟、以驱动未使用的 ACLOCK (没有使用 ACLOCK 的外设)。 但我需要 XT1FAULTOFF 来防止故障转至 REFO、而 REFO 会浪费20uA 的电流。  

谢谢!

-josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    如何在 代码中设置 XT1LFOFFG 位? 如果您从  MSP430FR4133用户指南中查看下表、则只能在增强型时钟系统配置中进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所缺少的。 谢谢你。