This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:Uniflash &quot 出错;无法确定文件的目标类型"

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846EVM, MSP430F2617, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/964495/msp430f2617-error-with-uniflash-could-not-determinate-target-type-of-file

器件型号:MSP430F2617
主题中讨论的其他器件:DRV8846EVMUNIFLASH

大家好、我在尝试使用 闪存仿真工具和 MSP430F2617刷写 DRV8846EVM 中的程序时发现此错误消息。一旦我破坏程序 Usig CCS 并获取文件 MSP430F2617.ccxml、我就尝试使用 Uniflash 在 DRV 中刷写它。 当我加载该文件的映像时、我收到以下错误消息 "无法确定文件的目标类型"。

如何解决此问题? 这只是一个软件问题吗? 所有软件都更新到最新版本  


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    很抱歉耽误您的时间、您是否仍遇到此问题?  

    我对 EVM 不太熟悉、但看起来 EVM 上的 MSP430已经过预编程、具有用于连接 GUI 的演示软件。  您是否正在尝试更新 MSP430上的映像?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们尝试更新步进电机制造的图像。 我们始终使用 CCS 创建要使用闪存仿真工具加载到 EVM 中的.ccxml 文件。 我们不理解为什么现在 uniflah 返回以下错误"无法确定文件的目标类型"。

    谢谢、我们将等待您的建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    因此、您能够使用 CCS 对电路板进行编程、但不能使用 Uniflash?   

    听起来可能您在处理目标文件时遇到了问题。  ccxml 是一个目标配置文件、它会告诉 Uniflash 您要尝试对哪个器件进行编程。  您可以在 Uniflash 的第一个窗口中从 CCS 中手动添加此内容、也可以从"新配置"下的列表中选择 MSP430F2617。   

    在下一个屏幕上、您需要添加实际的固件映像。  这通常是一个.out 文件、可在您的 CCS 工程的'Debug'文件夹中找到。  它还支持一些.txt 和.hex 固件映像类型。   

    这都是您目前正在尝试的吗?   

    谢谢、

    JD