This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:MSP + CONNECTIVITYSOLION

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422, CC2500, CC2640, MSP430FR2522, CC1100, CC1101, MSP430F169, CC1100E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966604/msp430fr2422-msp-connectivitysolution

器件型号:MSP430FR2422
主题中讨论的其他器件: CC2500CC2640CC1100CC1101MSP430F169CC1100E

您好!  

我有一位客户正在查看 MSP430FR2422 +连接解决方案以进行新项目、并询问以下问题:

  1. MSP430FR2422是否有足够的资源来驱动 CC2500?
  2. MSP 是否可以运行现成的软件库/ SDK?
  3. 如果它们是–它们将占用多少内存?
  4. 关于 CC2640的同样问题(2、3)。

最低要求的功能是-蓝牙广播/观测

谢谢、  

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    到目前为止、我们在 MSP430FR2422 + CC2500和 CC2640上没有足够的资源

    请查找 有关 与 CC 器件进行 SPI 通信的 MSP430FR2522代码示例(修订版 C)和适用于 MSP 微控制器的 MSP430Ware (驱动程序库)。

    同时、请访问 https://www.ti.com/lit/an/swra116a/swra116a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaodong、  

    客户询问:

    1. 对于 MSP430FR2422 +  CC2500  捆绑包–基于您得出此结论的参数?
    2. CC2640有自己的 MCU–它需要哪些其他资源?

    谢谢、

    VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问!

    >>对于 MSP430FR2422 +  CC2500  捆绑包–基于您得出的结论是什么参数?

    到目前为止 、我们在 MSP430FR2422 + CC2500CC2640上没有足够的资源

    https://www.ti.com/lit/an/swra116a/swra116a.pdf 上的 MSP430F169 + CC2500、MSP430通过高速 SPI 总线配置和控制 CC1100/CC1101/CC1100E/CC2500。

    因此、我了解 SPI 是与 CC2500通信的关键外设。 FR2422上有2个 SPI 通道。

    另一个考虑因素是存储器大小、MSP430FR2422具有8KB FRAM。 我不确定存储器大小是否足以控制 CC2500、因为它与 CC2500的系统功能和协议有关

    >> CC2640 有自己的 MCU–需要哪些其他资源?

    它基于您的客户请求。 我认为 CC2640可以与 MSP430器件配合使用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaodong、  

    客户询问 文章中提到的两个器件的定义低至2K 和门槛的原因是什么?:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VL、本应用手册是在2009年开发的。 我很难查看这2个 P/N 2KB MSP 器件的详细原因。 我的理解是 MSP 器件可以连接 CC1100/2500。 但存储器大小与 CC1100/2500的系统功能和协议有关。 我不确定2KB 存储空间是否足以满足 CC1100和 CC2500的所有控制协议。 本应用手册中的示例代码仅供参考。 请考虑在 CC1100和 CC2500控制上选择新一代 MSPFR2xx 器件、因为此类应用的外设为 SPI 或 UART。 谢谢!