This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6877:PxIN 寄存器在设置为 CCIxA 时的行为

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/964177/msp430fr6877-pxin-register-behavior-when-set-as-ccixa

器件型号:MSP430FR6877

您好!

是否可以检查 CCRIx (捕获输入)中引脚设置的 PxIN 寄存器中的高电平或低电平?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    可以使用 PxIN 寄存器查看是否设置了捕捉输入。 我在另一个 FRAM LaunchPad 上使用捕获模式示例对此进行了测试、并且能够在输入捕获信号处看到 PxIN 寄存器的变化值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、

    U-SK