This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6877:关于 PMM32勘误表

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966842/msp430fr6877-about-pmm32-errata

器件型号:MSP430FR6877

您好!

我无法理解 PMM32勘误表中的条件2-(3)。

> MODCLK 和 SMCLK 均未运行(例如,外设请求)

这意味着什么?

MODCLK 和 SMCLK 在整个过程中始终未运行

当 MODCLK 和 SMCLK 都未运行时、当任一 CLK 发出请求时

如果您的答案是上面描述的2、我的理解是否正确、即 PMM32勘误表中条件2-(3)中提到的 SMCLK 仅由 ADC、eUSCI、ESI 根据 PMM31勘误表触发?

如果我们不使用这些模块(ADC、eUSCI、ESI)、是否 会出现 PMM32问题?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请仔细阅读勘误数据:  

    以下事件同时发生 : 1)器      件从 AM 转换到 LPM2/3/4 (例如、在 ISR 退出或状态寄存器修改期间)、2)请求中断(例如 GPIO 中断)、3) MODCLK 和 SMCLK 均未运行(例如、外设请求)、4) SMCLK 配置为与 MCLK 不同的频率。 器件可通过一个 BOR/电源循环从这个锁定状态中恢复。

    这意味着所有4个条件都应同时发生。  

    如果 PERIOAL 将请求在 LPM 模式下停止 MODCLK 或 SMCLK、并且所有其他条件匹配、它将触发一个 BOR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍肯、您好!

    感谢你的答复。

    我的理解如下:

    以下事件同时发生 

    1)器件从 AM 转换为 LPM2/3/4 (例如、在 ISR 退出或状态寄存器修改期间)、  

     2)请求中断(例如 GPIO 中断)、  

    和 3)任何外设请求在 LPM 模式下停止 MODCLK 或 SMCLK

     4) SMCLK 配置为与 MCLK 不同的频率。 器件可通过一个 BOR/电源循环从这个锁定状态中恢复。

    以上是否正确?

    如果是、  我的理解是否正确、MODCLK 或 SMCLK 只能从 ADC、eUSCI、ESI 停止?

    如果我不使用 ADC、eUSCI、ESI、则不会出现 PMM32?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为您的理解是正确的。 如果您不使用 ADC 或 eUSCI、它不会对锁定条件进行三角计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍肯、您好!

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、

    U-SK