This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430 GANG 编程器(MSP-GANG430 RS232)

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/962649/msp430-gang-programmer-msp-gang430-rs232

主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

请注意、我正在寻找 MSP430 Gang 编程器(RS232)版本1.38的固件

文件名为 GANG430-138.txt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不清楚您使用的是 MSP-GANG 还是 MSP-GANG430。 对于 MSP-GANG、您可以在 MSP-GANG 软件页面上找到早期版本。 MSP-GANG430已经停产、我找不到任何适合它的软件。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您对过时的 MSP-GANG430没有更多的支持、但制造商应该存档所有可用的版本(与美国国家仪器公司的支持相同)

    这里的任何其他人或用户都可以提供帮助?

    可能有人使用旧 PC?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Francisco Pena"]我知道您对过时的 MSP-GANG430没有更多的支持,但制造商应该将所有可用的版本存档(与 National Instruments Support 的相同)

    感谢您的反馈。 不幸的是、我不确定我在这里还能提供多少帮助。 如果有问题阻止您使用 MSP-GANG430、我建议您购买更新的 MSP-GANG。 接下来、我将关闭该线程。

    此致、

    James