This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:振荡器输出可以连接到 XIN 引脚?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/967204/msp430fr2155-oscillator-output-can-be-connected-to-the-xin-pin

器件型号:MSP430FR2155

尊敬的先生/女士:

我们正在使用 MSP430FR2155TRHAT 部件,我们已将振荡器输出连接到 XIN 引脚,我们是否可以这样连接?如果我们在此配置中使用,则需要对 XOUT 执行什么操作。

建议使用振荡器、或者只需连接晶体振荡器。

谢谢、此致

Vamsi Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用外部振荡器、请像使用晶体一样进行时钟系统设置、但也要设置 CSCTL6:XT1BYPASS 以告知 MCU 不要运行振荡器电路。 [参考用户指南(SLAU445I)表3-10]

    XOUT 随后可用于其他用途。 [参考数据表(SLASEC4C)第7.1.2节]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruce:

    感谢您提供反馈、我们将在软件中提供帮助。

    听我附加原理图,在这个过程中,我们从外部振荡器接收信号,请您检查并告诉您是否正常,或者是否需要进行任何修改。

    谢谢、此致

    e2e.ti.com/.../T_2D00_EXT_2D00_RFMW_2D00_2146_2D00_MCU_2D00_SCH_2D00_R0V00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该推迟到这里的 EES 查看真正的原理图。

    如果"XIN"信号来自振荡器(未显示?)、我看到它进入 XIN 引脚、这是正确的。 在 XT1BYPASS 模式下、没有理由将任何内容连接到 XOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruce:

    很抱歉给您带来不便,我们是从其它主板接至 MCU 主板的,这就是我之前提到的一个测试垫,我在昨天的 reply.in 上忘记提到我们正在使用振荡器的其它主板。