This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:OMAPL138

Guru**** 2542280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/967387/ccs-msp430fr5994-omapl138

器件型号:MSP430FR5994
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在使用 omapl138、我在通过 GPIO 引脚进行单线连接时遇到了这个问题、因此我需要在微秒内针对每个位进行高电平和低电平切换。 之前我在这里找到了一个代码 timer.c、我使用了这些功能、我将获得类似于秒的输出、但我希望在微秒内连接一根线缆。请帮助我解决一周后出现的这个问题。     

此致

Seyed