This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:MSP-FET430UIF 与 MSP-FET

Guru**** 2535620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/964327/msp430f5419a-msp-fet430uif-vs-msp-fet

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

香榭丽舍

我的客户遇到了旧程序员和新程序员之间的功能差异。  

当它们使用 MSP-FET430UIF 时、VCC_TOOL 输出保持在3.3V、BP_PWRGD 值为低电平或高电平。 使用新的 MSP-FET、当 BP_PWRGD 为低电平时、即使上拉电阻非常弱(70K)、VCC_TOOL 输出也无法保持高电平。 引脚2和4已连接、引脚2用于指示已连接 MSP_FET 并禁用缓冲器。 当 BP_PWRGD#为低电平时、MSP-FET 上的模式 LED 亮起、指示出现错误。

导致这种情况的原因是什么?为了实现相同的功能、可以采取哪些措施?

谢谢、

Michael

P.S. 我可以共享原理图页面、而不是在公共论坛上。 请告诉我如何分享它是否有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    几天以来,我一直没有听到您的声音,因此我假设您的客户能够继续前进。
    因此、我要将此帖子的状态更改为已解决。

    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。