This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:ZCA 封装是否具有 TA0?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966395/msp430f6638-does-the-zca-package-have-ta0

器件型号:MSP430F6638

你好。

当我查看数据表的第9.12.11节时、有一个表格显示计时器 TA0具有一个仅适用于 ZQW 封装的引脚编号、但下一个第9.12.12节针对 TA1显示了 ZCA 和 ZQW 封装的引脚排列。 这是数据表中的误差吗? 我的理解是、这两个封装的引脚完全相同。

此外、当我查看第7.2节"信号说明"时、在引脚定义方面、ZCA 封装和 ZQW 封装之间似乎没有区别。 那么、我的问题是计时器 TA0是否是 MSP430F6638IZCA 中的一个有效函数?

谢谢!

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ZCA 应该具有 TA0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的确认。 我正在通过电子邮件与您的产品团队合作、他们已确认他们将更新表9-13中的标题以包含 ZCA 封装。  

    John