This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F67791A:我自己的板可与 EMDC GUI 通信

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966863/ccs-msp430f67791a-my-own-board-possible-to-communicate-emdc-gui

器件型号:MSP430F67791A

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我想将自己的板与 EMDC GUI 进行通信。 有可能吗?

可能的方法、如何在 GUI Communication 中了解销售商 ID 和产品 ID 的详细信息。 我尝试通信、但 GUI 错误、询问这些 ID。  

但与串行终端通信正常。  请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在通信协议规范中找不到销售商 ID 和产品 ID。 您能显示更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,周奕迅

    感谢您的回复。 我们为您的参考电路准备了自己的电路板、该电路具有 TTL 到 USB 转换器电路的接口(它支持250kbps 的波特率)。 但我想与 EMDC GUI 进行通信。 此处附上了一些错误图像。 如何与 EMDC GUI 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 EMDC 通信时、您需要使用 F5529并充当 HID 桥。 这意味着 EMDC 无法通过 COM 端口与 F67791A 通信。 它需要通过 HID 桥进行通信。