This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2453:MSP430G2453包括锁定的信息段? 重新记录出厂数据?

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2453

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/967075/msp430g2453-msp430g2453-including-locked-info-a-segment-re-record-factory-data

器件型号:MSP430G2453

MSP430G2453 在刻录程序: 包括锁定的 INFO-A 段时检查了该选项?

是否有方法可以重新记录出厂数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我看到的是失败的空白检查(包括 INFO-A)、这可能意味着 INFOA 仍然完好无损(不是空白)。 您是否有办法读取 InfoA、例如使用 CCS?

    2) 2)如果您有已知的时钟源(标称32kHz 晶体)、则可以使用示例程序 msp430g2xx3_DCO_flashcal.c 重新生成 DCO 校准常数:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEs2Xn17AUzBue-1uiZcmA__IOGqZri__LATEST

    我没有看到生成其他常数的方法[参考数据表(SLAS735J)表11]。