主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在 msp430fr2311上的 ADC 读数有问题。 我有两个正在运行的 ADC (A5和 A7)、如果我直接读出3.3V 或0V、它们工作正常。 由于我的最终设计需要一个到模拟输出 TRIMM 的电压偏差(ADC 的读取值)、因此我在试验电路板上设置了一个电压偏差、它将电压除以2 (见下文)。 这个分压器正在执行他的工作、并将我的3.3V 电压平均分配。
如果我现在连接了 ADC (无论是一个还是两个都没关系)、那么电压会从1.65下降到0.14V。 我在这里出了什么问题? 我使用不同的电阻器进行了试验、并且还将 ADC 输入视为与第二个电阻器并联的另一个电阻器。 仍然没有变化。 我真的需要你的帮助。 如果您想了解更多信息、请告诉我。
祝你一切顺利
FABI