This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于 SD24CAL

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966788/msp430f6726a-regarding-sd24cal

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我不理解 SD24_B 中 SDCAL = 1时的操作 如果您有任何材料解释了此校准功能及其使用方法、请告诉我它的位置。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SD24CAL = 1时、可在单次转换中测量调制器和 PGA 的失调电压、然后在软件中进行校准。 设置 SD24CAL 会将输入短路、因此测量值可用作实际测量信号的偏移误差。

    我们没有任何校准指南、因为这是一个非常简单的操作。

    霍肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有其他问题、请告诉我、因为您点击了拒绝。